我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
Ecostruxure Triconex Tricon

Triconex SIS能够为人员、生产和收益提供保护

“EcoStruxure Triconex安全系统”是“EcoStruxure Plant”的组成要素,是针对可操作业务洞见的施耐德电气开放式物联网使能型架构。凭借超过30年的连续安全运行,“EcoStruxure Triconex安全系统”已经实现了超过十亿个安全运行小时。

先进的高可用性、高完整性系统系列(Tricon、Tricon CX、Trident 和Tri-GP)经TÜV Rheinland认证为安全完整性等级3(SIL3),能够用于一切安全和关键控制应用之中。在要求极高的行业和极具挑战的应用之中得到验证,“EcoStruxure Triconex安全系统”能够提供全生命周期的高性能。

优势
- 为人员、生产资产和收益提供高水平的保护
- 连续安全运行以及提升设备可用性
- 全生命周期的性能
- 降低运行风险
- 拥有价值提升

紧急停机系统

Triconex凭借紧急停机系统在2018读者选择奖中获得票选第一名。 

如果安全性和收益性是业务成功的关键所在,那么请选择排名第一的安全系统。 

Triconex是值得您信赖的获奖“紧急停机系统”。

了解更多信息
control choice award logo

Triconex技术平台

安全应用

为人员、生产和利润提供保护
迈向下一代需要大胆的举措。因为实现第四次工业革命的真正潜力不仅仅是数字化,而是工业物联网(IIoT)。这是实现下一代效率、韧性和可持续性的整体转型。
了解详细信息
factory worker

安全生命周期专业技术用以实现安全性和收益性的提升

高危险性行业中的安全具有复杂性且要求极高。我们能够在整个安全生命周期内提供先进的技术、软件应用和专门的安全专家,以确保实现安全性和收益性。

我们通过种类齐全的安全服务来为您的业务提供支持

• 功能安全的管理
• 定义与评估
• 设计与实施
• 运行与维护
• 认证与培训

> 深入了解工业安全服务

深入了解有关Triconex安全仪表系统的最新见解

Tricon CX — 功能丰富的安全与关键控制系统

EcoStruxure Tricon CX为所有安全和关键控制应用实现单一系统。

什么是Triconex三重模块式冗余?

三重模块式冗余(TMR)架构提供容错性和无错误、不间断的控制。EcoStruxure Triconex包括安全可靠的TMR架构。

是否需要热备I/O模块?

Triconex I/O模块具有三重冗余和容错功能。每个模块最多允许发生2次故障,而不会中断过程,并且具有72小时的更换窗口。

Triconex在线模块更换为何如此简单?

EcoStruxure Triconex安全仪表系统(SIS)允许在不中断的情况下在线更换模块。模块化更换方案可降低工厂发生人为失误的风险。

联系销售人员

在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
联系销售人员

过程自动化学习服务

浏览我们的数字化和面授课程,该课程专门设计,确保您的自动化员工技术和技能面向未来需求。或请求定制学习解决方案来满足您独特的培训需求。

文档与下载

访问产品文档、支持信息、证书、客户参考资料等。

需要帮助?

从此处开始!

立即找到答案。自行搜索解决方案,或者联系我们的专家。

获取支持

我们的客户关爱团队可为您提供详细信息、技术支持、投诉帮助等服务,请联系他们。

浏览常见问题解答

通过浏览与主题相关的常见问题解答 (FAQ),获取您需要的答案。

 opens in new Window

我要采购

开始在线采购咨询,专家将会与您联系!

 opens in new Window

Chat

您是否有问题需要我们协助?

什么是安全仪表系统(SIS)? 

它是一种操作系统,旨在自动防止或减轻工业过程中可能造成危险的事件。通常,在高风险情形和任务中使用SIS。这就是为什么我们经常看到化学处理、石油和天然气、发电或化工企业使用这种安全仪表功能。为了提供安全状态和可靠性,这些系统通常由三个组件组成。有可检测危险条件和流程中事件的传感器、用于解析数据传感器集合的逻辑求解器,以及用于防止或缓解危险条件的执行器。 

SIS的优势是什么? 

首先,SIS可提升安全性。通过预防或缓解危险情况,这套控制系统不仅能够保护人员,还能保护财产和环境。另外重要的一点是,SIS非常可靠。这转化为安全运行和短得多的停机时间。不会出现意外停机。这是一个巨大的优势,因为它能够实现省钱和生产率的提高。如今的法规对于任何工厂或设施都是一项关键要素。拥有一个符合此类安全法规的系统是一项重要的优势。有趣的是,由于安全性和可靠性提高,SIS还可以增强操作员和工厂管理人员的信心,使文档编制过程更加顺畅,更加符合国际标准。 

为什么 Triconex 安全 仪表 系统是一个值得推荐的解决方案? 

EcoStruxure Triconex安全 仪表 系统可提供超过30年的持续安全运行。此外,它也是领先的高可用性和高完整性设备系列, TÜV 就安全完整性而言,是流变认证(SIL3)。通过持续运营,为人员、资产和收益提供高级别的保护,可转化为可靠性、低运营风险,以及高水平的性能。