我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

Tri-GP

EcoStruxure Triconex安全系统


Triconex通用型系统(Tri-GP)是一款经过SIL2认证,基于行业先进的TMR技术,属于行业先进的 EcoStruxure Triconex安全系统产品线中的高价值控制器。

概述

“Triconex™通用型系统(Tri-GP)”是一款具备连续安全性和高度可用性的“安全仪表系统(SIS)”,它是全球先进的Triconex系列过程安全解决方案的组成部分。Tri-GP经TÜV Rheinland认证,适用于“安全完整性等级2(SIL2)”及以下的安全应用。它是中小规模应用的理想选择。Tri-GP是安全PLC的理想替代品,特别是在要求高可用性、高可靠性和最大化灵活性的场合。

功能特征

通讯和集成

  • 在线模块更换确保连续运行和设备可用性
  • 与EcoStruxure Foxboro DCS和所有主要集散控制系统(DCS)集成
  • 种类齐全的I/O模块系列
  • 点对点通讯
  • Achilles等级1网络安全认证 

维护

  • 内置诊断和冗余管理——对用户透明
  • 便捷诊断用于实现状态和故障分析
  • 经TÜV认证,适用于符合国际标准IEC61508:2010的SIL2应用
  • 在线模块更换能够确保连续运行和设备可用性

优势

  • 连续安全运行,无需停止生产
  • 总体拥有成本低——在资产的整个运行生命周期内提高收益性和生产效率
  • 符合国际标准
  • 利用设计的简单性实现最高效率 改善设备的正常运行时间,提高生产效率
  • 将意外停机减少至最低限度
  • 最大化的可靠性、可用性、性能和生产效率

应用

安全和关键控制应用

经TÜV认证,适用于符合国际标准IEC61508:2010的SIL2应用

适用于严苛环境

行业 

  • 精炼和石化
  • 上游和中游石油天然气
  • 化学品和特殊化学品
  • 发电
  • 制药
默认备选文档

EcoStruxure Foxboro DCS

默认备选文档

安全视图——报警和旁路管理

默认备选文档

安全验证器——应用逻辑测试

默认备选文档

Tristation——配置和编程

默认备选文档

增强型诊断监测器——系统诊断

默认备选文档

TriLogger——解决运行问题

默认备选文档

报告生成器——定制报告

默认备选文档

事件序列——SOE的采集与分析