我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

Tricon

EcoStruxure Triconex安全系统


Tricon™平台是安全仪表系统领域内的黄金标准。

概述

基于行业领先的Triconex™三重模块式冗余(TMR)技术,Tricon已经持续记录超过十亿个小时不出现应需故障。Tricon系统经TÜV Rheinland认证,适用于“安全完整性等级3(SIL3)”及以下的安全应用。它还经过海事认证和核1E认证。

功能特征

通讯和集成

  • 在线模块更换能够确保连续运行和设备可用性
  • 与EcoStruxure Foxboro DCS和所有主要集散控制系统(DCS)集成
  • 种类齐全的I/O模块系列
  • 多达254个节点的点对点通讯
  • Achilles等级1网络安全认证 

维护

  • 内置诊断和冗余管理——对用户透明
  • 便捷诊断用于实现状态和故障分析
  • 在线修改和变更、在线模块更换和热备用槽用以实现连续生产,无需停止运行
  • 全套软件工具适用于安全生命周期的每一个阶段(TriStation™套件)

应用

安全和关键控制应用

经TÜV认证,适用于符合国际标准IEC61508:2010的SIL3应用

- 在 集中式加分散式以及远程I/O应用中均可工作
- 适用于严苛环境

行业 

  • 精炼和石化
  • 上游和中游石油天然气
  • 化学品和特殊化学品
  • 发电
  • 制药
默认备选文档

EcoStruxure Foxboro DCS

默认备选文档

安全视图——报警和旁路管理

默认备选文档

安全验证器——应用逻辑测试

默认备选文档

Tristation——配置和编程

默认备选文档

增强型诊断监测器——系统诊断

默认备选文档

TriLogger——解决运行问题

默认备选文档

报告生成器——定制报告

默认备选文档

事件序列——SOE的采集与分析