我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
fcp280

产品特性

  • 采用先进的OT技术,如动态SAMA,随时随地进行工程和控制功能组态,可视化和态势感知功能,以及移动性、云和分析方面的最新IT技术。
  • 针对智能设计和灵活工程进行架构优化,可减少资本和运营开支,保护运营完整性,同时增强决策、问题解决和工作流程。
  • 提供强大的平台,将您的工业自动化转变为业务的通用自动化,安全地推动可衡量的运营盈利能力。

Foxboro福克斯波罗DCS与开放的、基于IEC 61499标准的解决方案(如EcoStruxure Automation Expert和我们的其他产品)相结合,为客户提供更多的选择和灵活性,因此他们能够:

  • 更快地利用和采用技术和硬件方面的进步,而不是现有模式需要18个月到两年。
  • 采用IT部门多年来一直利用的技术。
  • 更快地应对新兴和新的关键挑战。

掌控工业数字化转型

当前大约63%控制系统仅满足一定程度的支持公司数字化转型。我们委托Omdia对250名全球商业领袖进行了调查,以捕获他们在数字化转型旅程中面临的关键需求和具体挑战。
阅读报告

EcoStruxure Foxboro福克斯波罗DCS技术平台

Foxboro福克斯波罗DCS系列提供一系列容错性、高可用性组件,能够收集、处理有价值的信息,并将其传播到工厂的每个角落。具备灵活性和可扩展性的Foxboro福克斯波罗DCS,能够提供多样的控制器类型和I/O选项,优化成本和空间,并满足功能要求。

  • 100系列升级

    100系列FBM升级计划为EcoStruxure Foxboro福克斯波罗DCS系统的最新现场总线模块–200系列FBM产品线提供了具有成本效益的升级途径。

深入了解有关DCS的最新见解

2023年创新日 — 过程控制精彩内容

此会议向工程师和工厂操作员提供了关于最新创新、行业挑战和重流程工业应用DEMO演示等相关内容。

自动化世界的数字化转型

EcoStruxure Foxboro福克斯波罗DCS负责人Michael Martinez主持了关于数字化转型及其对工业公司未来工作方式的影响的小组讨论。

面向未来的DCS技术

深入了解EcoStruxure Foxboro福克斯波罗DCS未来如何检验其技术,为客户提供其分布式控制系统的投资回报和互操作性。

老旧DCS解决方案

更换您老旧的DCS,以提高可靠性并避免生产中断或工厂停机。保持当前接线和机柜不变

了解我们的客户通过Foxboro福克斯波罗DCS取得的成就

集成控制和安全系统(ICSS)

联系销售人员

在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
联系销售人员 opens in new Window

过程自动化学习服务

浏览我们的数字化和面授课程,该课程专门设计,确保您的自动化员工技术和技能面向未来需求。或请求定制学习解决方案来满足您独特的培训需求。

DCS迁移和升级

迁移和升级DCS不需要成本高昂且耗时的过程。了解我们的DCS迁移计划如何为您的业务带来益处。

需要帮助?

从此处开始!

立即找到答案。自行搜索解决方案,或者联系我们的专家。

获取支持

我们的客户关爱团队可为您提供详细信息、技术支持、投诉帮助等服务,请联系他们。

浏览常见问题解答

通过浏览与主题相关的常见问题解答 (FAQ),获取您需要的答案。

 opens in new Window

我要采购

开始在线采购咨询,专家将会与您联系!

 opens in new Window

Chat

您是否有问题需要我们协助?

1. 什么是分布式控制系统(DCS)?

分布式控制系统(DCS)是基于计算机的控制系统,其主要目标是监视和控制制造过程、工业过程和其它一些操作。通常,这些设备是网络计算机、传感器和控制器,我们可以在某个装置或工厂使用。

包含DCS系统的组件具有特定用途,它们负责数据收集、数据存储或控制处理等任务。该系统在连续加工工厂和各种行业中都能够正常使用。它包括化学处理、石油和天然气、电力、水处理等。

2. 分布式控制系统的优缺点是什么?

传统控制系统并不像DCS解决方案那样高效可靠。这些设备具有安全性、有效性和可靠性,在现代工业领域发挥着关键作用。分布式控制系统易于配置,使其成为几乎每种工厂或工厂类型的理想选择。另外,由于存在多个控制器,因此它们发生故障的可能性较小,因此在发生单点故障时,其他控制器可以接管故障的控制权。此外,它们不像传统控制系统那样集中化,正因为如此,获取整个系统的访问权限变得更加困难。

但是,我们需要记住,分布式控制系统并不理想。尽管从长期来看,它们的成本效益更高,但初始成本可能较高。更重要的是,这些系统更加复杂。因此,其安装更为困难。

3. 为什么选择Foxboro福克斯波罗DCS — 分布式控制系统数字技术是一个好主意?

这些产品利用现代OT技术,例如,动态SAMA或工程师随处可见,并可随时随地进行控制。此外,该产品还具有可视化和态势感知功能,使工业自动化和控制变得通畅、高效、安全。

此外,高度优化的架构能够在不危及运营完整性的前提下降低资本支出和运营支出。同时,我们的产品加强了决策和问题解决。