基于最新的 IEC 61850 和网络安全标准,我们的变电站自动化系统 (SAS) 结合了经过改善的互操作性、连接性和安全性。
基于 IEC 61850 的标准配电网络系统将变得更加智能、更复杂,但性能、可靠性和可扩展性方面的挑战仍然存在。
配电系统故障可能导致严重中断,甚至完全关闭设备。使用 EcoStruxure™ 资产顾问保护您的资源。
电网运营资产管理需要远程监视和控制。有效的策略可以包含不同的体系结构、传统协议和媒体。
继电保护装置提供电网运营所需的基本安全。我们的设备功能全面,其主要任务是提升运营安全性,可提供久经考验的工作原理和功能,从而助您增强可靠性和安全性。网络和运营安全功能允许您更好地控制和监控设备访问,从而降低您的风险。
提高电网节点的可靠性,同时不影响法规、安全、损耗、声誉、保险费率和利润。EcoStruxure™ 开关站运营解决方案易于使用和管理,均具有可靠、实惠、开放和互操作的特性。