我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
默认备选文档

低碳化

截至2018年,70个国家中60%的项目是绿色楼宇

分散化

到2040年,可再生能源将占新增产能的70%
默认备选文档

数字化

到2020年,互联互通的设备数量将达到500亿↑
节能增效
实现可持续节能增效,不能仅靠高能效设备,而需本着可测量、可报告、可核证三原则,通过数字化手段和专家服务,提高客户能源效率和可持续发展的能力。

>查看更多
巴黎现代城区办公楼图像
电能质量提升
由于供电中断、电压骤降和谐波污染而产生的电能质量问题,是非正常停机、设备故障、甚至是设备损坏的主要原因之一。电能质量水平的提升是保证工业绿色生产、楼宇高效运营的根本,也是能源管理的重要任务之一。

>查看更多
可再生能源聚合
微网通过对安全和可靠的运营、分布式能源控制以及优化能源控制等方面的技术完善,实现高效分布式能源集成和灵活的控制,可有效降低本地可再生能源成本,符合经济、低碳、安全等全球能源转型的期望。

>查看更多
屋顶安装 1,034 块太阳能面板,可吸收足够的太阳能,每小时可产生 295 千瓦的电量。

EcoStruxure™

EcoStruxure™ 是我们开放的、具有互操作性的、基于物联网的系统架构与平台,可以从安全性、可靠性、高效性、可持续性和互联互通性方面为客户提升价值。在“创新无处不在”的理念指导下, EcoStruxure 采用物联网、移动、传感、云计算 、分析和网络安全领域中的先进技术,包括从互联互通的产品到边缘控制,再到应用、分析与服务各个层面, 而这些全部由客户生命周期软件( Customer Lifecycle software 提供支持。在2万余名开发人员、 65万服务提供商和合作伙伴、 3000个实用程序以及遍及200多万个受监管资产的支持下, EcoStruxure 部署到50万余个站点中。
了解更多信息
 

了解更多施说能效内容