Trihal 变压器 - 为可靠运行而设计
即便在恶劣条件下,Trihal 变压器也能保持高性能和高效率,从而提供高水平的安全性和可靠性。35 年的成熟经验,结合新的物联网连接能力,可确保您的业务保持高效和互联互通。Trihal 变压器非常适合医院、数据中心和机场等要求苛刻的室内环境应用。
功能特征作为我们 Set 中压设备系列的一份子,凭借 35 年以上的丰富经验,我们的支持 EcoStruxure™ 架构与平台的 Trihal 变压器可提升您监控互联状态的效率。通过热监控识别质量不佳的电气连接以延长设备寿命,同时信息触手可及,从而减少维护费用。优势
- 实时数据,可实现有效决策
- 减少停机时间,优化成本

了解我们的 Easergy TH110 自供电无线传感器如何监控并提供电缆连接的热数据。热监控可让您按需了解开关柜部件的运行状况。
工商建筑如何选择树脂浇注干式变压器
阅读本指南,了解如何为您的楼宇项目选择优化的变压器,以及高效设计如何帮助您优化运营成本。
选择 Trihal 的理由
- 15 MVA
额定功率上限
- +35 年
制造经验
- +150,000
变压器生产数量
Trihal Connected Enabled
使用我们的 Easergy Thermal Connect App,可直接监控电源连接质量,该应用具有简单的彩色编码报警功能,可从距离变压器多达 10 米处进行按需监控。通过实时热监控,您能够快速检测到问题并采取预防性措施以避免意外停机。

了解如何轻松开始使用支持 EcoStruxure 架构与平台的 Trihal 变压器和其他具有按需热监控功能的中压设备。
Trihal Connected Enabled Plus
Trihal 变压器可通过一系列可选的、工厂安装的监控传感器来增强其功能,这些传感器可持续跟踪您的资产的运行状况。互联监控将帮助您快速发现问题,以防止停机并降低运营成本。
实现配电数字化
如今已成熟的技术使我们能够数字化楼宇和设施的配电基础设施。然而,许多组织并没有这么做。了解您可以如何做到。
下载我们的白皮书EcoStruxure™ 资产顾问
利用基于云的监控和智能报警服务,迈出从状态监控到主动数字化资产管理的下一步,这些服务可以帮助您提高安全性和运营连续性。
了解详细信息
Trihal Connected Combo
将 Trihal Connected 与中压开关柜结合到一起,提供不间断的完整中压设备运行状况评估,让您随时从任何地点获取相关信息。通过与变电站监控设备 (SMD) 相关的嵌入式热传感器和环境传感器,从互联状态监控中获益。

了解不间断连接能力如何成为实现深度互联互通的动力。深入了解支持 EcoStruxure 架构与平台的中压设备如何帮助保持您的业务运行。
变压器 TCO 工具
计算总拥有成本,对比各种变压器,并为您的业务选择高效方案。
查找适合您应用的产品
- Trihal干式变压器
-

Trihal干式变压器
Trihal干式变压器 SM6 -

SM6
SM6