我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

SM AirSeT体验

探索适用于商业建筑和工业楼宇行业以及公用事业的24 kV以下二次配电绿色空气绝缘开关柜。我们产品的一部分,提供有关其法规遵从性、材料内容、环境影响和循环属性的详细信息。
获取电子宣传册

SM AirSeT无六氟化硫中压开关柜

特点和优势
SM AirSeT在配电和保护环境方面迈出了一大步,具体体现在:

●显著提高可持续性,以帮助您实现脱碳目标并减少温室气体排放。基于纯空气和 并联真空开断(SVI)™技术消除了全球变暖潜力(GWP)问题、监管问题,以及在开关寿命结束时对气体回收的需求。

●先进设计和无缝过渡带来高效。借助高性能的CompoDrive机构提高开关的机械寿命。所有开关柜功能组合灵活全面,包括负荷开关与熔断器组合电器在内的所有功能均配带即插即用的电动操作模块。强大的物联网连接性利用先进的传感器技术实现资产运行状况监控,从而降低停机风险和成本。

●通过弧闪检测和就地控制实现远程操作和监控,增强操作员安全。此外,在电流开断过程中,既不使用替代气体,也不产生其他有毒气体。

GreenAlp 助力打造环保城区

欧洲电气联盟有关绿色和无六氟化硫中压创新技术的解读

了解如何重塑能源转型的电网

探索无六氟化硫技术背后的创新

纯空气和真空开关技术的巧妙结合使SM AirSeT能够增强可持续性,同时更安全地保持其管理中压网络的核心使命。
了解具体方法
airset sf6 free technology

AirSeT获得行业专家的认可

查找适合您的应用的产品 opens in new Window

 

EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 电能管理系统

 

Power Advisor 电力顾问

设置系列Trihal