我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

概述

TriStation™ TS1131软件推动生产效率和性能。它是工程和维护软件工具组,适用于“EcoStruxure™ Triconex安全系统”系列安全解决方案,其设计目的是在整个安全生命周期内为您提供帮助。TriStation安全逻辑解决工具使用方法简单,对程序和测试具有高效。

功能特征

  • IEC 61131编程语言选择:功能块图、结构化文本或梯形图
  • 因果矩阵编程语言可选
  • 图形拖放编程
  • 同一环境中处理多个项目
  • 齐全的已验证功能块库
  • 采用强大的仿真工具进行应用验证
  • 项目和控制器访问密码保护
  • 项目历史自动记录
  • 自由形式的注释和备注输入
  • 报告和文档
  • 导入/导出设施

优势

  • 相同的软件许可费用——无论标签尺寸如何
  • 无需硬锁许可证
  • 符合IEC 61131-3,TÜV认证,包括经TÜV批准的功能块

应用

  • 精炼和石化
  • 上游和中游石油天然气
  • 化学品和特殊化学品
  • 发电
  • 制药
Tricon CX

Tricon CX

默认备选文档

Tricon——SIL3安全仪表系统

默认备选文档

Trident——SIL3安全仪表系统

默认备选文档

Tri-GP——SIL2安全仪表系统