Chat
概述
Tricon CX通过一个紧凑型单元实现连续的运行、卓越的设备正常运行时间和极高的生产效率。
Tricon CX具备全生命周期的灵活性,并且丝毫不会降低安全性。它简单的机械设计、灵活的架构以及先进的功能确保保护等级能够随着您需求的变化和扩展而提高。以卓越的易用性为设计目的,Tricon CX的设计、安装、配置、运行和维护快速且简便——从而降低了整体资本和维护支出。
功能特征
灵活性
- I/O部署可实现集中式和分散式应用
- 无需停止运行即可完成修改
性能
- 内置高完整性和容错性
- 内置诊断和冗余管理——对用户透明
- 在故障条件下亦可保持SIL3
- 大容量处理——超过750000个TMR I/O通道
- 扫描速度快(20毫秒)
- 每个控制器存储多达60000个SOE
- 高级输入/输出监控和控制功能
- I/O模块上的1毫秒SOE时间戳
- 直接HART集成并贯通至资产管理系统
- 通用I/O模块配以每个点位配置
通讯和集成
- 多达254个节点的点对点通讯
- 实现与所有主要集散控制系统(DCS)、过程自动化系统、SCADA和HMI之间的全局互联互通
- 与EcoStruxure Foxboro DCS直接集成
维护
- 无需停止运行即可在线更换处理器、通讯设备和I/O模块
- 热备用槽用于实现连续运行
- 便捷诊断用于实现快速的状态和故障分析
- 在线修改和变更、在线模块更换和热备用槽——实现连续生产,无需停止运行
提高生产效率和性能
- 软件套件适用于安全生命周期的每一个阶段(TriStation软件套件)
- 通过TriStation TS1131系统配置、编程和文档化实现更快速的系统设计
- “TriStation仿真器”利用离线仿真实现更快速的应用测试,无需物理控制器
- 利用状态和完好度信息“增强型诊断监测器”更快速地解决维护问题
- 利用TriStation SOE检索显示与分析来解决过程问题
- 利用“安全验证器”对应用逻辑进行更加快速的验证/二次验证,以实现应用逻辑的自动测试与文档化
- “报告生成器”用于生成跨多个控制器或项目的定制化报告
- 利用“EcoStruxure系统顾问——过程安全”对系统变更进行更快速的管理
- 利用SIF Manager——停机顾问软件应用实现更快速的运行重启
- 利用“安全视图ABM”软件应用对优先级报警和旁路进行管理
应用
安全和关键控制应用
- 紧急停机(ESD)
- 火灾与气体(F&G)
- 燃烧器管理系统(BMS)
- 高完整性压力保护系统(HIPPS)
- 涡轮机控制和保护(TMC)
行业
- 精炼和石化
- 上游和中游石油天然气
- 化学品和特殊化学品
- 发电