我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

解决方案

  • 提供SIL 3 ESD安全保护,以确保操作更加安全 — 确保控制器在通电跳闸和断电跳闸应用方面的故障安全性能
  • 提高生产输出和资产正常运行时间 — 提供高可用性架构、容错操作和在线模块更换
  • 提供出众的总拥有价值 — 避免虚假脱扣,并在故障发生之前对其进行检测
  • 降低投资和生命周期成本 — 将同一平台用于多个应用程序
  • 延长资产运营寿命 — 在不停止运行的情况下进行在线修改和更改

优势

  • 设计并构建出灵活性 — 选择外形规格、端接选项、集中式和分布式架构
  • 固有诊断、冗余管理和错误检查 — 无需用户编程
  • 连续运行 — 高可用性、故障安全和容错性架构、热备盘插槽、在线修改、内置更改和模块更换
  • 与所有主要过程自动化系统的通用连接 — 集成、互连或单独可用选项
  • 支持所有应用 — 紧急停机(ESD)、火灾和气体保护(F&G)、燃烧器管理系统(BMS)、高完整性压力保护解决方案(HIPPS)、涡轮机控制(TMC)

1号紧急停机系统

2023年读者评选排名第一的紧急停车系统。 

当安全性和收益性对于业务成功至关重要时,Triconex是值得您信赖的获奖紧急停机系统。

观看视频

用于紧急停机的Triconex

深入介绍市场领先的Triconex紧急停机(ESD)解决方案。

面向采矿、消费品包装以及水务和污水处理行业的解决方案

 

Modicon M580 可编程逻辑控制器

 

Modicon X80 I/O平台

 

EcoStruxure™ 控制专家

 

测量和仪器仪表

能源与化工解决方案

Tricon CX - SIL 3安全仪表系统

Tricon——SIL3安全仪表系统

安全视图

默认备选文档

安全验证器

过程自动化学习服务

浏览我们的数字化和面授课程,该课程专门设计,确保您的自动化员工技术和技能面向未来需求。或请求定制学习解决方案来满足您独特的培训需求。

过程安全服务

我们的专业安全专家和安全合作伙伴网络确保您的工厂和设备设计周到、操作安全且得到妥善维护。