我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

数字化节能工厂

EcoStruxure混合型DCS是一套自动化系统,允许您在单一通用数据库中设计、操作和维护整个工厂。该系统使用户能够实现从设计工程到满足现代日常生产需求的运营盈利能力。

它是数字化节能工厂的新一代过程自动化系统,位于EcoStruxure Plant的边缘控制层。
Graphical representation of Ecostruxure Process

可扩展、功能强大的自动化平台

EcoStruxure混合型DCS将现场总线、仪表、智能连接设备、操作员站、工程师站和报警的管理结合在一个可扩展、功能强大的自动化平台中。

EcoStruxure混合型DCS是EcoStruxure Plant的重要组成部分,可互连和管理自动化架构的所有组件,因此工厂可以安全地放大化其运营盈利能力。
程序员在办公室工作的剪切镜头

应用

需要用于大型过程应用的DCS?

对于大型过程应用,我们提供EcoStruxure Foxboro DCS。
了解更多信息

EcoStruxure™混合型DCS技术平台

工程环境

工程系统提供创新的多工程环境,以提高工厂整个工程阶段的效率和调试、加速启动并降低项目风险。EcoStruxure混合型DCS工程环境是一种可扩展的协作服务器/客户端架构,允许多名工程师同时配置完整的过程自动化系统,包括操作站的硬件配置、通信、控制和模拟。

  • EcoStruxure混合型DCS提供可存储整个系统配置的单一全局数据库。该单一数据库可提供主动式服务,从而实现跨自动化系统所有组件的信息共享,并且所有用户也可以共享实时工程数据。它是整个系统的中央存储库,使维护更加轻松。
  • 所有配置的单一入口点可实现更快的系统设计和更少的错误。资产信息数据仅引入一次,系统设计遵循控制仪表图,使控制设计、安装和调试更加容易。
  • 配置、部署、诊断、通信、安全性、互联互通和人员 - 数据协作等服务,使您能够构建单一、统一的“工厂模型”,以逻辑方式呈现您的生产过程,并以“工厂基础设施”呈现实体设备。这使得系统的设计和维护更有效,更灵活,风险更低。
  • EcoStruxure 混合型DCS的基础是模型;受控制、监督和管理的实体设备和过程的逻辑表示。这种独特的模型按照有意义的方面为您的基础架构或工厂提供单一、一致的定义,并组织为可重复使用的模板。
  • EcoStruxure混合型DCS可适应工厂生命周期各个阶段的不同业务需求。通过重用现有的强大模板来创建应用程序对象。父子关系是控制部署、变更传达和维护的关键。这可以减少系统生命周期中的时间和风险。
  • 在工程阶段并行工作可以显着减少设计时间和成本。EcoStruxure混合型DCS工程系统是一种可扩展且灵活的客户端 - 服务器架构,可根据工厂的规模和需求进行调整。EcoStruxure混合型DCS可在同一系统或应用程序中实现并行工程。
  • EcoStruxure混合型DCS通过记录任何系统配置变化,提供开箱即用的工程可追溯性和版本控制。此功能有助于支持变更验证,以符合受监管行业的要求。
  • EcoStruxure混合型DCS提供内置模拟功能,可通过任何工程师站随时对整个系统进行模拟,从而大大减少了设计阶段过程中可能出现的错误。这样可减少产品上市时间和工程成本,并可提升最终控制系统的品质。
  • • 集中的硬件和软件配置在整个系统中是统一的,具有针对现场设备的集成配置的工程系统
    • 避免错误并缩短工程时间:单一的全局数据库和一次配置理念消除了冗余条目,并使数据在整个系统中可用
    • 得益于预先配置、经过测试和验证的对象模板库,资产配置得以简化。
    • 通过重用现有对象模板,使设备复制变得简单