我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

标准及配网电力公司转型

了解适用于智能电网的现有技术标准,包括适合您所在地的最相关的配电设施数据管理标准。

了解通用信息模型(CIM)如何证明其作为信息孤岛之间的接口的价值,以及各种配电公司区域(包括智能计量、分布式能源、家庭自动化和电网边缘)的标准如何演变。
了解详细信息

符合配网电力公司功能的9个应用案例

资产信息管理

资产信息管理、网络模型管理和实地工作。
了解如何集成现场作业和网络模型。

基于网络模型管理的配网分析与运营

了解高保真数据和实时分析工具如何管理配电网中的双向潮流。

规划和仿真

了解配电规划和模拟的整体方法如何包括预测负载和发电、分布式能源(DER)和电动汽车(EV)渗透率、技术限制以及监管和政府要求。

资产绩效管理和资产投资规划

了解如何以适量成本实现资产目标,决定维修和更换,以及何时采取行动,从而掌握资产管理的平衡措施。

变电站自动化、系统工程和维护

了解如何加强现有变电站的管理,使其在更长的使用寿命内更易维护、更经济、更可升级且可操作。

用于系统运行、维护和人员培训的增强现实

当今的增强现实(AR)和虚拟现实工具能够减少人为错误,以提高安全性,提供培训以构建技能,加速运维任务,并缩短停机时间。

分布式能源管理

深入了解您如何利用分布式能源加速脱碳、增强可靠性和可复原性、增强客户能力、提高灵活性、扩大公用设施服务并推迟配电系统升级。

智能型计量

了解如何将计量数据与现有公用事业系统集成,并挖掘计量数据具有价值的应用案例。

网络安全

了解实施各种网络安全实践如何降低网络安全攻击的发生率和严重程度,并提高电力公司的电力系统可靠性和可复原性。

未来愿景:数字孪生与未来分析

如今,数字孪生能够满足通常位于孤岛中的多种类型的决策支持需求。

未来,他们将更好地打破数据孤岛,实现无缝的数据流程,并解仓分析,以更好地做出决策。

了解分析应用将如何演变,不仅仅是关注提高电网用户的成本/收益,还包括一系列额外的重要价值指标。
了解具体方法