华云数据湖客户关键数据
缩短项目工期,降低部署难度
提高运维效率,降低运维成本
仅倒闸操作一项节约40%人力成本

挑战
作为湖南聚数兴业的示范产业园,华云数据湖以推动数字中国建设为愿景,提供海量、安全、低碳、低成本的数据存储、治理、应用服务,促进数据汇聚开放,驱动产业转型升级。在数字经济发展的背景下,作为湖南省重点建设项目,数据湖的建设面临着一定的工期压力。在项目分段工程中,需要多次调整供电逻辑,设计和施工难度大。另外,华云数据湖亟待通过数字化手段和智能化设备,提升配电系统自动化能力,简化繁琐的运维操作,降低人力成本。同时,在电力系统状态不清晰、设备监控困难的情况下,运维人员难以高效排查安全隐患。

解决方案
• 边缘控制
PO A5 电源负载自动控制系统、EcoStruxure™ Power Operation 电力监控系统、千里眼™智联日志 Digital Logbook
首先,施耐德电气创新地在数据中心行业部署了PO A5电源负载自动控制系统,以解决在工期紧张的情况下,能够实现敏捷施工、灵活部署的问题。在数字通讯技术加持下,PO A5具有更强的灵活性,便于调试,尤其适用于分期工程。基于其内置标准逻辑程序,无需传统硬接线的设计及部署,只需一次简单安装配置即可完成部署,根据客户实际需求即使后续有逻辑变更,也仅需更改内置逻辑程序即可完成调试,大幅减少部署难度,将原本需要一个星期的工期、十几个人配合的安装、调试工作,缩减到一天、两个人即可实现。
其次,华云数据湖还面临着大型数据中心运营、维护难的问题,这需要部署很多安全且互联的硬件产品,来实现系统性地管控。以常见的倒闸操作为例,一般需要多个岗位运维人员同时协作才能完成。而由于PO A5的数字化能力,可以自动实现倒闸操作,不仅安全性好,还操作简单,节约人力成本40%以上。A/B配电室容错的配置在提高可靠性的同时,也让运维人员无论在哪个配电室都可以通过专用人机界面监视到系统实时状态。此外,EcoStruxure Power Operation 电力监控系统,也为数据中心提供了电力设备实时状态显示及高速响应的数字化支持,全面提升运维效率,保障电力系统稳定运行。
• 互联互通的产品
Easergy MiCOM P3 继电保护装置、HVX12 中压断路器、BlokSeT 预智低压成套设备、MasterPacT MT 框架断路器、ComPacT NSX 塑壳断路器、ic65 微型断路器、TeSys 接触器、Easergy MiCOM A300 网关、WATSN双电源
安全可靠的软硬件产品,例如BlokSeT预智低压成套设备,其内燃弧耐受、抗震、防碰撞能力,能够保障配电系统安全运行和供电连续性,还可为运维人员提供预测性维护分析。
PO A5 电源负载自动控制系统、EcoStruxure™ Power Operation 电力监控系统、千里眼™智联日志 Digital Logbook
首先,施耐德电气创新地在数据中心行业部署了PO A5电源负载自动控制系统,以解决在工期紧张的情况下,能够实现敏捷施工、灵活部署的问题。在数字通讯技术加持下,PO A5具有更强的灵活性,便于调试,尤其适用于分期工程。基于其内置标准逻辑程序,无需传统硬接线的设计及部署,只需一次简单安装配置即可完成部署,根据客户实际需求即使后续有逻辑变更,也仅需更改内置逻辑程序即可完成调试,大幅减少部署难度,将原本需要一个星期的工期、十几个人配合的安装、调试工作,缩减到一天、两个人即可实现。
其次,华云数据湖还面临着大型数据中心运营、维护难的问题,这需要部署很多安全且互联的硬件产品,来实现系统性地管控。以常见的倒闸操作为例,一般需要多个岗位运维人员同时协作才能完成。而由于PO A5的数字化能力,可以自动实现倒闸操作,不仅安全性好,还操作简单,节约人力成本40%以上。A/B配电室容错的配置在提高可靠性的同时,也让运维人员无论在哪个配电室都可以通过专用人机界面监视到系统实时状态。此外,EcoStruxure Power Operation 电力监控系统,也为数据中心提供了电力设备实时状态显示及高速响应的数字化支持,全面提升运维效率,保障电力系统稳定运行。
• 互联互通的产品
Easergy MiCOM P3 继电保护装置、HVX12 中压断路器、BlokSeT 预智低压成套设备、MasterPacT MT 框架断路器、ComPacT NSX 塑壳断路器、ic65 微型断路器、TeSys 接触器、Easergy MiCOM A300 网关、WATSN双电源
安全可靠的软硬件产品,例如BlokSeT预智低压成套设备,其内燃弧耐受、抗震、防碰撞能力,能够保障配电系统安全运行和供电连续性,还可为运维人员提供预测性维护分析。

成果
华云数据湖采用了软硬件一体化的 EcoStruxure 配电解决方案,保障电力系统的安全,同时提升了稳定性,减少因意外断电带来的成本支出。施耐德电气为其量身打造的 PO A5 电源负载自动控制系统,提供了从设计、现场安装、调试到后期维护的全生命周期应用方案。其标准化的设计方案和内置逻辑程序,大量节省了设计工作量和安装时间,缩短了项目工期,降低了部署难度,实现由“只监不控”转变为“又监又控”,提高了运维效率。

了解我们的解决方案


PO A5 电源负载自动控制系统

EcoStruxure™ Power Operation 电力监控系统

HVX 中压断路器

ComPacT NSX 塑壳断路器

ic65 微型断路器
Chat
您是否有问题需要我们协助?