面向未来,市场对药品包装机械设备商提出了新的要求,包括产线的生产连续性更好,包装机械的设备性能更稳定,产品的个性化设计能力更强等等……药品与人们的健康息息相关,辽宁春光将携手合作伙伴,持续引领行业技术创新,守护人们的用药安全。
客户挑战
剂量小、精度高”是药品的天然属性,一般药品规格误差要求在0.001g-0.003g之间,“换算”到药品包装机械上,则是对其控制系统精准性的严苛要求;此外,药品包装受到药物固有性质的制约,生产过程中不能出现意外停机,因而对自动化设备连续运行的稳定性也要求极高。
解决方案及产品
· 应用、分析与服务:EcoSturxure 机器顾问
· 边缘控制:PacDrive 3 高性能运动控制器、Modicon LMC058 运动控制器 、EcoStruxure 机器SCADA专家
· 互联互通的产品:Lexium 32 伺服驱动、 Harmony HMI工控机 、ATV320变频器、齐平按钮、低压元器件等
· 边缘控制:PacDrive 3 高性能运动控制器、Modicon LMC058 运动控制器 、EcoStruxure 机器SCADA专家
· 互联互通的产品:Lexium 32 伺服驱动、 Harmony HMI工控机 、ATV320变频器、齐平按钮、低压元器件等
客户效益
· 快速装盒机生产效率提升了 100%; 能耗降低了50%;能源成本降低了 15%; 人员成本减少了 50%; 宕机时间减少了20%
· 研发周期从半年缩短到3个月以内
· 满足制药领域对信息透明化和数据可追溯性的严苛要求
· 研发周期从半年缩短到3个月以内
· 满足制药领域对信息透明化和数据可追溯性的严苛要求
了解我们的解决方案

开关按钮

生命科学

PacDrive 3

工业

HMI
Chat
您是否有问题需要我们协助?