{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

搜索常见问题解答

Video:NSX通讯方案COM2选择、安装

问题描述:
NSX 通讯方案COM2选择、安装

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

本视频将介绍NSX 通讯方案COM2选择、安装

COM2的通讯方案中包括BSCM模块、NSX接线L=1.3m、Modbus通讯模块,可以配合TMD,MIC2使用,实现遥信功能;也可以配合MIC5,MIC6使用,实现遥信、遥测、遥调功能。注意:配了COM2的通讯方案之后,需要配DC24V电源。对于TMD MIC2还需选配SDE适配器。

本视频以MIC2.2控制单元为例进行安装演示。






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: