搜索常见问题解答
Video:PAS700易可调设备连接(手机端)
问题描述:
PAS700易可调设备连接(手机端)所属产品线:
EcoStruxure Panel Server 物联网网关解决方法:
本视频将介绍PAS700如何使用易可调软件进行无线设备的添加?
进入易可调网关配置界面之后,点击扫码录入设备,扫描产品上的二维码录入设备。然后点击无线设备调试和数值验证,点击设备连接验证,开始扫描设备,扫描完之后会显示已录入设备。点击连接设备,提示设备连接成功,设备的数值在1分钟后上报,然后点击连接的设备进去可以查看设备数值进行验证。如果想要删除设备,可以点击已连接的设备,进入后先点击解绑此设备,然后在录入的设备中点击删除即可。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: