搜索常见问题解答
Video:DM2350N 通讯参数设置
问题描述:
DM2350N 通讯参数设置所属产品线:
DM2000解决方法:
本视频将介绍DM2350N的通讯参数设置。
DM2350N仪表配有一个RS485串口,需要配置的通讯参数有:地址、波特率、校验位、停止位。
1.将测量仪表上电,在单键显示页面下,长按menu键3秒进入设置界面,按确认键后出现输入密码界面,默认密码0001。
2.按确认后界面显示sys。向上或向下翻页翻页找到com通信菜单。com通信菜单中可以修改仪表的地址、波特率、校验位、停止位。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: