{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

搜索常见问题解答

Video:DM2350N的外形尺寸与接线

问题描述:
DM2350N的外形尺寸与接线

所属产品线:
DM2000

解决方法:

本视频将介绍DM2350N的外型尺寸及接线。

本仪表的正面外边框的尺寸是72*72mm,盘面安装的开孔尺寸为68*68mm,通过两侧卡夹固定。

接下来看本仪表的接线,端子L/+和 N/-是仪表的工作电源端子,电压范围AC:80-270V, DC:80-270V,L/+和 N/- 是无极性的。RS+、RS-为RS485通讯接口的+和-,U1 U2 U3 UN为电压测量输入端子,用于电压直连或者电压互感器接入。右侧的I11、I12、I21、I22、I31、I32是电流测量输入端子,用户可以根据现场连接互感器配置。以上内容就是 DM2350N外型尺寸和接线的全部内容,谢谢观看。






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: