undefined undefined
{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
Video:PAS700通过网页连接
问题描述:
PAS700网页连接

所属产品线:
EcoStruxure Panel Server 物联网网关

解决方法:

本视频将介绍PAS700网关如何用网页进行连接。

1.PAS700网关默认IP地址为192.168.2.100,将电脑的IP改为和PAS700网关同一网段。

2.将PSA700和电脑通过网线连接,打开网页浏览器,输入IP地址“192.168.2.100”前往,这里以已经配置好的PAS700为例,IP地址为10.177.121.197。如果是第一次连接,会出现以下警告,选择“继续前往”。

3.默认用户名和密码均为Admin,首次登录需修改密码。

通过网页访问及修改PAS700的参数。






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: