我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV310变频器如何接线?
问题描述:
ATV310变频器如何接线?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

下图是ATV310变频器的常规接线图:

ATV310变频器的控制部分端子特性和布局如下:

ATV310变频器主回路接线端子功能如下:

下图是ATV310变频器的预设宏的定义:

接线方案均采用 2 线控制,数字量输入 (LI) 为正逻辑 ( 源型 ) 连接。具体控制部分端子如下图:

1. 起动 / 停止:用于电机的基本起停控制,2 线控制方式,LI1正转,默认使用AI1模拟量0-5V调速,R1是变频器无故障继电器输出,默认应用宏。

2.PID调节:用于恒压PID控制,2 线控制方式,LI1正转,LI3为PID 自动 / 手动分配,默认使用AI1模拟量4-20mA反馈输入,R1是变频器无故障继电器输出。

3. 速度:多段速控制,2 线控制方式,LI1正转,LI2反转,LI3为2个预置速度,LI4为4个预置速度,通过面板旋钮A1U1给预置速度0。R1是变频器无故障继电器输出。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围:
  • 产品文档
  • 软件下载
  • 产品选型工具
  • 产品替代和更换
  • 帮助和联系中心
  • 查找我们的办事处
  • 获取报价
  • 施耐德电气社区
  • 人才招聘与职业发展
  • 公司介绍
  • 新闻中心
  • 投资者
  • EcoStruxure 架构与平台
  • 职位搜索
  • mySchneider一站式数字化业务平台
  • 搜索常见问题解答
    • 支持中心热线 4008101315
    • Cookie通告
    • 使用条款
    • 京ICP备05053940号-6
    • 更改您的 cookies 设置