问题描述:
ATS480软起动器接PTC温度传感器时,如何接线和设置参数?所属产品线:
ATS480软起动器解决方法:
ATS480软起动器的PTC1/AI1和PTC2上支持1到6个PTC温度传感器串联接入,下图举例说明单个PTC接线或3个PTC串联使用:
参数设置:2监控---2.11热监控---AI1热监控=AI1,2监控---2.11热监控---AI1类型=PTC
监视AI1上物理值路径:7显示---7.5 I/O映像---模拟输入映像---AI1物理值
AI1物理值的单位:kΩ(面板显示单位:kOhm)
是否有帮助?