{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
在SoMachine或Machine Expert中,TM258 / LMC058和TM241 / TM251控制器的Modbus/TCP从设备字的最大数量是多少?
问题描述:
在SoMachine或Machine Expert中,TM258 / LMC058和TM241 / TM251控制器的Modbus/TCP从设备字的最大数量

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

从SoMachine 4.1 SP2开始提供一个新的固件版本:4.0.2.X。在这个新版本中,Modbus TCP从设备的最大单词大小增加为:%IW 120 words - %QW 120 words(以前是40个输入字/ 40个输出字)。

注:

-以上信息也适用于EcoStruxure Machine Expert V1.X和V2.x

-EcoStruxure Machine Expert支持从1.2.5版本开始的M258和LMC058控制器。之前版本的EcoStruxure Machine Expert不支持它们。

-EcoStruxure Machine Expert v2.0不再支持M258或LMC058控制器。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: