我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何用最简单的方式修改M262 PLC的后配置文件
问题描述:
如何用最简单的方式修改M262 PLC的后配置文件

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine); Modicon M262

解决方法:

在日常使用M262 PLC过程中,我们通常会使用到后配置文件,什么是后配文件呢?

简介
使用后配置选项可以在不更改应用程序的情况下修改应用程序的某些参数。后配置参数在一个存储在控制器中的名为 Machine.cfg 的文件中定义。
缺省情况下,所有参数都在应用程序中设置。后配置文件中定义的参数可用于代替应用程序中定义的相应参数。并非所有参数都必须在后配置文件中指定(例如:一个参数可以在不更改网关地址的情况下更改 IP 地址)。
参数
使用后配置文件可以更改网络参数。
以太网参数:
  • IP 地址
  • 子网掩码
  • 网关地址
  • 传输速率
  • IP 配置模式
  • 设备名称
  • IP 主站地址
串行线路参数,对于应用程序中的各个串行线路(嵌入式端口或 PCI 模块):
  • 波特率
  • 奇偶校验
  • 数据位
  • 停止位
应用程序 (TM4 module) 中每个 Profibus 的 Profibus 参数:
  • 站点地址
  • 波特率
注意: 如果后配置文件会影响其他设备通过通讯端口使用的参数,则参数更新不会在其他设备中进行。
例如,如果 HMI 使用的 IP 地址在带后配置文件的配置中更新,则该 HMI 仍将使用以前的地址。您必须更新 HMI 单独使用的地址。
操作模式
在以下情况中,将读取后配置文件:

  • 在热复位命令后
  • 在冷复位命令后
  • 在重新启动后
  • 在下载应用程序后

那么如何用最简单的方式来修改后配置文件呢?

首先,软件登录M262 PLC,在“编译”菜单下,找到“后配置”选项,点击其中的“编辑...”,如下图所示。

在弹出的对话框中,我们可以修改其中的各个项目,如下图所示的红框处,我们可以修改IP地址,然后点击“保存在目标上”,即可将修改的后配置文件下载到PLC。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围:
  • 产品文档
  • 软件下载
  • 产品选型工具
  • 产品替代和更换
  • 帮助和联系中心
  • 查找我们的办事处
  • 获取报价
  • 施耐德电气社区
  • 人才招聘与职业发展
  • 公司介绍
  • 新闻中心
  • 投资者
  • EcoStruxure 架构与平台
  • 职位搜索
  • mySchneider一站式数字化业务平台
  • 搜索常见问题解答
    • 支持中心热线 4008101315
    • Cookie通告
    • 使用条款
    • 京ICP备05053940号-6
    • 更改您的 cookies 设置