搜索常见问题解答
Video:P127通信参数设置?
问题描述:
P127通信参数设置?所属产品线:
MiCOM Px20解决方法:
本视频将介绍P127通信参数的设置
首先将装置接通电源,按下键进入主菜单,然后再按右键找到通信菜单,按下键进入通信子菜单。按下键依次设置前口RS232(如果这里设置NO,那么不允许通过前端口通信访问),装置地址(注意这是前端口通信地址),日期格式(可以是私有或IEC协议),后口com1,波特率,奇偶校验,停止位,装置地址(这是装置的唯一地址,这样主站才能访问该装置)。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: