搜索常见问题解答
Video:P127关联保护跳闸输出?
问题描述:
P127关联保护跳闸输出?所属产品线:
MiCOM Px20解决方法:
本视频将介绍P127关联保护跳闸输出?
P127保护装置有8个可编程输出继电器,分别是RL1~RL8。其中,RL1是总跳闸输出继电器,该继电器与装置的跳闸指示灯内部做了关联,当RL1继电器动作时,跳闸LED指示灯点亮。本视频以关联RL1继电器输出为例。首先将装置接通电源,按下键进入主菜单,按右键找到自动控制,然后按下键进入子菜单,跳闸命令子菜单可将一个或多个保护元件延时跳闸信号关联至跳闸输出接点RL1。例如我们可以将过流1段,过流2段及过流3段关联RL1继电器,当相过流保护任意一段跳闸,此时RL1继电器动作同时跳闸LED指示灯亮。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: