搜索常见问题解答
Video:P127 关联LED灯?
问题描述:
P127 关联LED灯?所属产品线:
MiCOM Px20解决方法:
本视频将介绍P127 关联LED灯?
P127保护装置前面板左侧有8个LED指示灯,其中4个为固定功能LED指示灯,4个用户自定义LED指示灯。LED5~8这些LED指示灯可以由用户提供的门槛信息为基础自由编程。用户选择想用指示灯看到的信号,通过菜单将它们分配到每一个LED指示灯上。当相关信号启动时,对应的指示灯亮,当相应的报警被确认了之后,指示灯熄灭。
要进入配置主菜单中的LED子菜单,按下键为LED5有关的内容,按右键可切换至LED6,LED7或LED8的相应菜单。例如光耦输入7是高温报警信号,将LED7用于高温报警信号指示。首先我们进入LED7子菜单,按下键找到光耦输入7,按回车键确认,如果提示要求输入密码,出厂默认密码AAAA,输入密码后再按回车键确认,按上下键进行编辑。选项YES:当检测到光耦输入7有效时,LED7指示灯点亮;选项NO: 当检测到光耦输入7无效时,LED7指示灯不会点亮。此时,设置为YES。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: