搜索常见问题解答
Video:P3如何设置过电压保护?
问题描述:
P3如何设置过电压保护?所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置解决方法:
本视频将介绍P3微机保护装置如何设置过压保护?
P3微机保护装置设置过电压保护方式有:装置面板按键设置、Easergy Pro配置软件设置。这里主要介绍如何在装置面板上使用按键设置,实例过流保护一段U>电压阀值设置为1.2Un(Un为互感器额定值)、延时时间0.5S。
装置上电后首先登陆配置权限,在装置面板上先按'i'、再按'OK'输入默认密码'2'(光标直接移到第四位将该位数字变成2即可)。
输入密码后在主界面连续按下箭头将光标移到Prot(保护)选项。在此页面下按右键将功能菜单移动到ENABLED STAGES(投入的保护段),最后按OK进入菜单再按下键选择所需要的保护功能。此处示范过压一段保护功能投入,光标移至U> 按OK进入,移动光标至ON点击OK,完成保护投入设置。按主页键返回。
再按下键将光标移动U>(过压一段),按右键找到U>SETTING(U>设置)。按OK进入再按下键找到U>设置保护电流阀值,按OK选择通过上下左右键将值修改为1.2Un,按OK确定。再按下键找到t>(延时时间),按OK选择,上下左右键修改为0.5S,按OK键确定。按主页键返回
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: