搜索常见问题解答
Video:NSX100-250 自动九线连接器的安装
问题描述:
NSX100-250 自动九线连接器的安装所属产品线:
Compact NSX解决方法:
本视频将介绍NSX 100-250自动九线连接器的安装
NSX九线连接器是插入式或者抽出式断路器搭配使用的,其作用是在拿出本体时可以不用拆二次线路,为维护检修时节省了大量时间。
九线连接器有自动和手动之分,自动九线连接器连接部分在断路器本体和底座之间,一旦断路器从底座拔出来后,连接部分可随之自动断开;手动九线连接器连接部分在断路器外部,当人为不主动分离连接部分时,即使断路器本体与底座分离,二次回路仍然能保持连接状态。
下面介绍NSX自动九线连接器的安装
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: