{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

搜索常见问题解答

Video:EZD160-250分励线圈SHT的安装

问题描述:
EZD160-250分励线圈SHT的安装

所属产品线:
EasyPact EZD

解决方法:

本视频将介绍EZD160-250塑壳断路器分励线圈SHT的安装

首先,需要注意,对于EZD160-250E/M  3P 60mm厚度产品,分励线圈安装于断路器手柄的右侧;对于EZD160-250S 3P和EZD160-250 4P 68mm厚度产品,分励线圈可以安装于断路器手柄的左侧或者右侧。对于带漏电的的EZD160-250产品,分励线圈安装于手柄左侧。

这里以EZD160E 3P断路器为例介绍分励线圈的安装。

首先将断路器操作至规定位置(脱扣位置),先分闸,然后再合闸,按红色trip按钮使断路器脱扣,松开断路器前面盖的固定螺钉,打开前面盖。

将分励线圈按照规定方向装在断路器内部右侧对应卡槽,线圈自带了预接线,注意预接线部位需对准断路器右侧预留位置。用钳子剪掉断路器面盖右侧对应的预开槽,拧紧固定螺丝,这样就完成了安装。

此时断路器处于脱扣位置,先将断路器复位至分闸位置,然后合闸,按照分励线圈额定电压接通电源,断路器脱扣,则分励线圈安装正确。






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: