{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
ATV630、ATV930、ATV340变频器和SoMove用Profinet的方式无法连接如何处理?
问题描述:
ATV340、ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器和SoMove用Profinet的方式无法连接如何处理?

所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器固件V3.4,ATV340固件V3.3以后有安全设置,如果变频器和SoMove使用Profinet联机,默认会出现下图报错而无法联机:

需要在通讯菜单中找到【SECP】参数修改为否,这样就可以正常联机了,步骤如下:

SOMOVE修改步骤如下:

①点击Parameters List。②点击Slot A。③Security里面改为Disable。

SoMove进行以太网连接提示输入密码请参考:SoMove为何提示输入密码?

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: