问题描述:
M580系列CPU模块上的LED指示灯分别表示什么含义?所属产品线:
Modicon M580 ePAC解决方法:
M580独立CPU和热备CPU模块上的LED指示灯有区别,其含义分别如下:
一、M580独立CPU模块
1. M580独立CPU模块有7个LED指示灯,如下图:
2. 每个LED的描述如下:
3. 下表介绍 LED 指示灯图案:
4. 以组合方式观察其图案时,LEDs 提供详细的诊断信息:
二、M580热备CPU模块
M580热备CPU模块的LED指示灯如下图所示:
1. 方框标识内的LED是热备CPU新增的,SRUN 和 SMOD LED 仅适用于安全 CPU;
2. 与独立CPU模块相同的LED的含义请参考上述独立CPU的LED含义介绍;
3. A 和 B LED 指示当前CPU的A/B旋钮位置设置,热备系统两个CPU模块必须一个设为A,另一个设为B;
4. RUN指示您面前所观察的本地CPU模块的运行状态,REMOTE RUN LED指示远端CPU模块的运行/停止状态;
5. PPRIM 和 STBY LED 来指示本地CPU和远端CPU所处的主/备运行状态:
6. 热备CPU模块的同步链路接口右下角有一个热备同步链路状态指示LED,其含义如下:
更多详细信息请参考《M580硬件参考手册》
是否有帮助?
![](https://d3enhkr3t0164a.cloudfront.net/assets/images/product_placeholder.jpeg)
![](https://d3enhkr3t0164a.cloudfront.net/assets/images/product_placeholder.jpeg)