undefined undefined
{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

搜索常见问题解答

Video:MTZ Mic X型控制单元的蓝牙功能演示

问题描述:
Video:MTZ Mic X型控制单元的蓝牙功能演示

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

本视频将以Micrologic 6.0 X控制单元为例,介绍Micrologic X型控制单元的蓝牙功能:

首先在控制单元面板上开启蓝牙功能,设置路经为:配置/通讯/蓝牙,将蓝牙设置为ON,按下ESC键或主页键,确实设置变改。按下面板上的蓝牙激活键,激活后蓝牙指示灯为常亮状态。

开启手机中的蓝牙功能,打开已下载好的EcoStruxure Power Device 手机APP(用户可在手机应用商城中下载)。

注册登录后进入装置添加界面:点击+号添加新装置,可单击图像扫描控制单元上面的二维码,如果二维码无法访问或没有二维码,也可点击下方的二维码无法访问,手动选择产品系列进行添加,这里选择添加MTZ ,点击蓝牙连接,扫描完成后会出现设备型号和设备地址,点击设备进行连接,输入控制单元屏幕上显示的六位配对代码。连接完成后蓝牙指示灯应为闪烁状态。

手机端会进入概览、测量、保护设置、维护、断路器状态五个界面:

1.概览显示界面 可依次查看

电流面板:显示各相电流柱状图

健康状态:可进入查看 控制单元状态,电池状态,触头状态,弹簧储能功能状态,分合闸功能状态等相关状态信息。

报警:可进入查看脱扣、保护、测量、诊断、配置、操作、通信等事件日志

2.测量显示界面 可依次查看

电流有效电流值,电压有效电压值,电网信息,总功率,电能,总谐波失真及每相谐波分析等信息(此处点击重置 输入设备密码4个0,可对电能进行清零。)

3.保护设置界面 显示控制单元具有的保护功能及其整定值情况

用户可点击需要更改的保护,点击配置,输入设备密码0000,点击曲线上需要更改的参数,在弹出窗口中进行调节,调节完成后点击应用,将修改后的数值写入设备,修改完成。

4. 维护界面 可依次查看

断路器使用寿命,触头磨损,维护支持等信息。

5. 断路器状态界面 可查看断路器分合闸位置状态,储能状态

可以看到当前断路器处于分闸且已储能状态

点击合闸按键,输入设备密码0000。通过在路径上拖动白色光标来远程合闸,可以看到此时断路器已处于合闸位置。

6. 断路器控制模式,分为自动、手动、远程、本地,用户可输入设备密码进行更改

7. 配置  点击后可进入查看断路器信息,可手动编辑或使用手机同步断路器时间。

8. 数字模块状态:可查看当前用户已安装激活的数字模块状态。






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: