{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

搜索常见问题解答

Video:MTZ空气断路器遥控测试的介绍

问题描述:
MTZ空气断路器遥控测试的介绍

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

本视频将以MTZ2 Micrologic7.0X  IFM通信方案的断路器为例,介绍MTZ断路器通过串口调试软件如何进行遥控测试。

在进行测试前,需要给断路器的合闸通信线圈、分闸通信线圈、储能马达、控制单元提供对应等级的电源,具体的接线可参考样本电路图部分。另外,需要给IFM模块提供24V直流电源。

通信链路的接线:用一根ULP接线将断路器ULP接口与IFM模块连接,用USB转RS485测试工具,将测试电脑与IFM模块连接。

设置IFM模块通信参数:将地址的个位拨盘设置为1,将地址的十位拨盘设置为0,因此IFM的设备地址变更为1;将机械锁拨动到解锁位置,如果拨动到锁定位置,远程控制将被禁止。

遥控测试需要用到8000-8005寄存器;分闸寄存器命令设置,合闸寄存器命令设置;确认断路器状态需要用到32000和32001寄存器。

打开micrologic7.0X的远程通信功能:点击主页按钮-按下键切换到配置 并进入-按下键切换到通信 并进入-按下键切换到控制模式 并进入,将参数修改为自动 并保存。

以Modbus poll串口调试软件为例:

打开Modbus poll通信软件,打开连接菜单中的连接子菜单,将连接方式设置为串口连接,选择对应的通信串口。本视频按照波特率9600,数据位8,偶校验,停止位1进行。

打开设置菜单中的读写子菜单,默认设备地址为1,无需修改。功能码选择03或04,寄存器地址设置为31999,读取2个寄存器。

选中寄存器,打开显示菜单,选中二进制,将数据的显示方式变更为二进制。寄存器31999的0位为1,寄存器32000的0位为0,断路器处于分闸状态。

打开功能菜单中的测试子菜单,添加自动校验,勾选CRC输入合闸命令;发送合闸指令,寄存器32000的0位为1,断路器完成合闸。输入分闸命令,发送分闸命令,寄存器32000的0位为0,断路器完成分闸。






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: