{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

搜索常见问题解答

Video:MTZ通讯系统的接线

问题描述:
Video:MTZ通讯系统的接线

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

本视频以MTZ micrologicX控制单元的抽屉式和固定式断路器为例,分三部分介绍MTZ通信架构接线。

1.MTZ EIFE通信方案:

使用标配的线缆将EIFE模块与ULP接口下端的EIFE端口连接,如果选配了I/O模块,需要使用选配的ULP接线将ULP接口上端的RJ45端口与I/O模块连接,ULP回路终端需要加装终止器。

使用0.2-1.5平方毫米的线缆,给ULP接口提供24VDC电源,采用2.5mm一字螺丝刀顶动端子机构进行卡装。使用0.2-1.5平方毫米的线缆,给I/O模块提供24VDC电源,采用3mm一字螺丝刀固定,推荐力矩0.8N.M。电源模块输出侧电缆固定,推荐力矩0.6N.M。如果EIFE通信方案未配置I/O模块,相关的接线可不用考虑。

2.MTZ IFM通信方案

使用选配的ULP接线将ULP接口与IFM模块连接。如果选配了I/O模块,需要使用选配的ULP接线将IFM与I/O模块连接,ULP回路终端需要加装终止器。

使用0.2-1.5平方毫米的线缆,给ULP接口提供24VDC电源。采用2.5mm一字螺丝刀顶动端子机构进行卡装。分别给IFM和I/O模块提供24VDC电源,采用3mm一字螺丝刀固定,推荐力矩0.8N.M。电源模块输出侧电缆固定,推荐力矩0.6N.M。如果IFM通信方案未配置I/O模块,相关的接线可不用考虑。

3.MTZ IFE通信方案

使用选配的ULP接线将ULP接口与IFE模块连接。如果选配了I/O模块,需要使用选配的ULP接线将IFE与I/O模块连接,ULP回路终端需要加装终止器。

使用0.2-1.5mm²的线缆,给ULP接口提供24VDC电源。采用2.5mm一字螺丝刀顶动端子机构进行卡装。、分别给IFE和I/O模块提供24VDC电源,采用3mm一字螺丝刀固定,推荐力矩0.8N.M。电源模块输出侧电缆固定,推荐力矩0.6N.M。如果IFE通信方案未配置I/O模块,相关的接线可不用考虑。

另外,如果是IFE或EIFE通讯方案,其以太网链路可以连接FDM128显示单元用于数据显示。

使用标准的通信网线将FDM128连接到以太网回路。用0.2-1.5mm²的线缆,给其提供24VDC电源,采用3mm一字螺丝刀固定,推荐力矩0.8N.M。






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: