{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

搜索常见问题解答

Video:MTZ空气断路器Micrologic X型控制单元的TCE如何接线

问题描述:
MTZ空气断路器Micrologic X型控制单元的TCE如何接线

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

本视频将介绍MTZ 3P 空气断路器在选择 Micrologic X 控制单元时,TCE 的接线。

具体接线如图所示,一次零排的接线与断路器的进线方式相关,如果断路器上进线,TCE 上的 H2 接电源侧,H1 接负荷侧;如果断路器下进线,TCE 上的 H1 接电源侧 ,H2 接负荷侧。

TCE与控制单元的二次接线不受断路器进线方式的影响,对于 MTZ1 06~16 或 MTZ2 08~40 断路器 随 TCE 提供了具有单线的单互感器,其外形如图所示,根据电流大小不同,外形会有差异,但互感器的接线都是相同的,具体接法为:将互感器标配的 4m 电缆单带电缆连接器的一端插入 TCE 互感器的接口中,并用扎带紧固,另一端将黑色电线 C 与 T1连接,棕色电线 D 与 T2 连接即可。

对于MTZ340~63 或是 MTZ2 25~40 作超大中性线保护时,随 TCE 提供的是具有双线的双互感器,其外形如图所示,所配电缆为长度约 4m 的双接头电缆,接线时用带两个电缆连接器的一端分别插入双互感器对应的接口中,并用扎带紧固,另一端将黑色电线 C 与 T1 连接,棕色电线 D 与 T2 连接即可。

断路器出厂时,已将T1与T2端子用跳线连接,对于三相三线系统,保持该跳线处于其安装时的原状。对于三相四线系统,在安装中性线电流互感器之前,应拆下该跳线。






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: