问题描述:
TeSys Deca接触器LC1D115-170的安装和拆卸方法介绍所属产品线:
国产TeSys Deca接触器; 进口TeSys Deca接触器解决方法:
本视频介绍TeSys Deca系列接触器LC1D115到170的安装和拆卸方法。
主要包含如下内容:
1、LC1D115-170接触器导轨安装和拆卸的详细步骤。
注意:LC1D115-170接触器可以安装在 2根35 mm 的导轨。
2、LC1D115到170接触器也可以固定在安装板上,通过4个M6的螺钉固定,接触器背面的4个安装孔皆为长圆孔,左右孔中心间距是可以调整的,最小96mm,最大110mm,上下孔间距为130mm。
是否有帮助?