本视频主要介绍SPM如何设置输出电压等级和逆变器电压值。
一、 SPM设置输出电压等级:
适用范围:SPM1-20K
该参数仅可以在旁路模式中设置。输出电压等级分为220V,230V,240V,出厂默认设置为220V。
1. 输入市电电源接通后UPS 显示面板将亮起。
2. 按“确认”按钮显示LOG菜单。
3. 按向下箭头按钮显示SET菜单。
4. 按“确认”按钮,显示输出电压数值220。再按“确认”按钮,数值220将会闪烁。按向上/向下箭头按钮修改显示数值为230,按“确认”按钮。
5. 按两次ESC按钮返回主界面。
6. 按电源开启/关闭按钮,直至听到“哔”声。状态LED将亮起绿色。UPS面板显示输出电压数值230,设置完成。
二、 SPM调整逆变器电压值:
适用范围:SPM6-20K
该参数可以在在线模式或电池模式中设置。可以选择 ADD(加)或 SUB(减)来调整逆变器电压。电压范围从 0V 到 9.9V,默认值为 0V。
1. 当前输出电压数值230,按“确认”按钮显示LOG菜单。
2. 按向下箭头按钮显示SET菜单。
3. 按“确认”按钮,按向上/向下箭头按钮,直到显示ADD菜单。
4. 按“确认”按钮,ADD将会闪烁,按向上/向下箭头按钮,显示SUB菜单,按“确认”按钮,再按向上/向下箭头按钮修改显示数值为5.0。按“确认”按钮。
5. 按两次ESC按钮返回主界面。
6. UPS面板显示输出电压数值为225V,设置完成。
是否有帮助?