undefined undefined
{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
Video:SPM10-20KL-33如何设置输入输出接线方式
问题描述:
SPM10-20KL-33设置输入输出接线方式

所属产品线:
SP

解决方法:

本视频主要介绍如何在SPM10/15/20KL-33上设置输入输出接线方式:

需要特别注意:首先不要接UPS输出侧铜排和负载,否则可能因输入输出制式不匹配造成UPS损坏。默认的输出相位为3相。

方法1:市电模式设置

1. 先按照配线需求接好UPS输入(AC input)跳线和接线,先不接旁路的铜排。

2. 闭合UPS的市电输入断路器对UPS上市电, UPS自动亮屏进入待机状态,不要按开机按钮。

3.在待机状态下,按下“确认”按钮进入主菜单页面;

4.进入主菜单页面后会出现“LOG”再按“向下箭头”按钮,找到“SET”菜单,并按“确认”按钮进入;

5.进入“SET”菜单后会出现“220V”,按“向上箭头”显示为“L”,再按“向上箭头”按钮,当输出数值“3”后再按“确认”按钮,当数值开始闪烁后按“向上” /“向下”箭头按钮切换显示的数字,选择正确的数值后,在按“确认”按钮,即完成了输出接线方式的设置;

6.设置好后,按“ESC”按钮退出到主屏幕,并断开UPS的市电输入断路器,将UPS从市电断开。

7.根据现场的配线需求接好UPS输出跳线和接线,如现场配线为三相输入单相输出时,需在交流输出端子L1、 L2、 L3端安装短路跳线SJ1,在旁路交流输入L1、 L2、 L3端与交流输入L1端之间安装短路跳线SJ7,

8.在短路跳线安装完成后再将单相交流输出线缆连接到输出线缆短路跳线SJ1,将单相交流输出零线连接到输出零线短路跳线SJ2,将三相交流输入L1接至短路跳线SJ7,L2、 L3连接至交流输入端L2、 L3,连接输入零线至输入零线短路跳线SJ2)

9.在接线完成后接上电池,再上市电即可。

方法2:电池模式设置

需注意机器默认的电池节数为16节,即正负8节。

将电池与UPS连接好,输入、旁路和输出均不接,合上电池开关,由电池给UPS供电。按开机按钮1s左右, UPS亮屏进入待机模式。

接下来的设置方式与市电模式设置方式相似。






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: