搜索常见问题解答
Video:SPM10-20KL-33如何设置电池节数和安时数
问题描述:
SPM10-20KL-33如何设置电池节数和安时数所属产品线:
SP解决方法:
本视频主要介绍SPM10-20KL-33如何设置电池节数和安时数。
设置电池节数:
将市电接入UPS,闭合UPS输入开关,UPS处于Standy模式下可以设置SPM10/15/20KL-33的电池节数,此型号支持电池未连接的情况下设置电池节数,同时按"上下确认"三个键5s以上UPS进入电池节数设置界面,按上下键选择需要的电池节数,SPM10/15/20KL-33机型可设置(8,9,10分别对应16,18,20节电池),然后按确认键保存设置,数值停止闪烁,同时按"上下确认"三个键5s以上退出设置界面,返回主界面,断开UPS输入开关,等待LCD屏幕熄灭,按任意键屏幕未亮起,风扇停止转动,此时UPS已完全关机,再次闭合UPS输入开关,确认电池节数已被调整并保存。
设置电池安时数:
将UPS连接市电,UPS显示屏点亮,确认电池组已连接,闭合电池开关,确保UPS处于Standy模式,按确认键进入主菜单,在主菜单中找到SET选项进入,找到电池参数设置选项,具体为屏幕左下角显示BAT AH,将数值修改为当前单节电池安时数,如有多组电池并联使用,则改为单节电池安时数*电池组数,如一组38AH电池,则设置为38,如两组38AH电池,即设置为76,设置完毕后按回车键参数停止闪烁,按ESC键返回主界面
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: