本视频主要介绍SPM1-10KL如何设置电池节数和安时数。
设置电池节数:
SPM1-3KL
该机型不支持调整电池节数.
SPM6-10KL
1.SPM6-10KL支持16-20节12V电池可调;
2.将市电接入UPS,闭合UPS输入开关,确认电池组已连接,闭合电池开关;
3.确保UPS处于旁路或standby模式;
4.同时按住←┘、↑、↓三个键5秒以上,UPS进入电池节数设置界面;
5.选择您需要的数值,并按←┘键保存确认;
6.退出界面,同时按住←┘、↑、↓三个键5秒以上,UPS返回主界面;
7.断开UPS输入开关,等待LCD屏幕熄灭,按任意键屏幕未亮起,风扇停止转动,此时UPS已完全关机;
8.再次闭合UPS输入开关,在SEt选项中再次确认电池节数已被调整并保存.
设置电池安时数:
SPM1-10KL
1.将UPS连接市电,确保UPS处于旁路或standby模式;
2.UPS显示屏点亮后,按←┘键进入主菜单;
3.在主菜单中找到SEt选项进入,找到电池参数设置选项,具体为屏幕左下角显示BAT Ah;
4.将数值修改为当前单节电池的安时数,如有多组电池并联使用,则改为单节电池安时数*电池组数;
5.按Mute/Ese键返回主界面.
6.同样,断开UPS输入开关,待UPS完全关机后重启UPS确认电池AH数已保存。
是否有帮助?
![](https://d3enhkr3t0164a.cloudfront.net/assets/images/product_placeholder.jpeg)
![](https://d3enhkr3t0164a.cloudfront.net/assets/images/product_placeholder.jpeg)