搜索常见问题解答
Video:iC65 延伸旋转手柄的安装
问题描述:
iC65 延伸旋转手柄的安装所属产品线:
iC65解决方法:
本视频介绍iC65延伸旋转手柄的安装。
断路器的手柄由三部分组成:底座,延长杆和手柄。
将断路器分闸。检查旋转手柄底座上下方卡件是否处于准确的位置,将断路器从顶部安装进去,安装时底座需倾斜一点角度,再把底部卡入到手柄底座内。按下手柄底座上下方的卡件锁定。将延伸杆放置在手柄底座,拧紧侧面螺丝,紧固力矩为1N.m.
将旋钮与延长杆顶部连接并固定在柜门上,拧紧固定螺钉,紧固力矩为1.5N.m。转动手柄,如断路器能正常分闸与合闸,且断路器处于合闸位置时柜门无法打开,表明安装准确。(由于不具备开孔条件,本视频无法进行实际开孔演示。)
随产品包装中有一个长方形纸条用于定位柜门开孔。
首先在柜门打开状态,将定位纸片垂直于延伸杆,并将延伸杆放入固定孔位置。
然后将左侧的纸片折叠至柜门侧面并在柜门上对纸片位置进行标记。如旋转手柄为正面安装,需考虑标记位置比实际位置需向下进行重心偏移。最后移走定位纸片,拆下延伸杆,关闭柜门后将定位纸片重新放置于刚才标记的位置,从而在柜门上得到开孔位置。
以上就是对iC65延伸旋转手柄安装的介绍。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: