搜索常见问题解答
Video:PM5350P基本参数设置
问题描述:
PM5350P基本参数设置所属产品线:
PM5350P解决方法:
本视频主要介绍PM5350P基本参数的设置。
在仪表使用前,用户需要根据实际情况,对基本参数进行设置。
按右箭头对应的键,直至出现维护,按维护,按设置键,默认密码为0000,按OK键确认。
按仪表键,按基本键,此界面为PM5350P的基本设置界面,此界面可以设置系统类型,PT连接,CT安装相,CT一次侧电流,CT二次侧电流,额定频率,相序。
在系统类型处按编辑键,可以进行系统类型的设置;PT连接处可以更改PT连接类型;CT安装相的设置;我们需要根据电表所连电流互感器的类型设置一次侧电流值,通过左键和加号键更改一次侧电流;CT二次侧的设置;额定频率的设置;相序的设置。更改完成后按最左边的键,提示是否保存更改,按“是”键更改。
以上就是PM5350P基本参数的设置。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: