搜索常见问题解答
Video:PM5560仪表的外型尺寸和接线
问题描述:
PM5560仪表的外型尺寸和接线所属产品线:
PM5000解决方法:
本视频将介绍PM5560仪表的(外型)尺寸和接线。
仪表的外形尺寸为96×96mm,盘面安装的开孔尺寸为92×92mm。
端子L1和L2为工作电源,电压范围是AC:100~480V,DC:125~250V,L1 和 L2 是无极性的。如果使用带中性线的直流电源,将中性线连至仪表的 L2 端子。
仪表背部右下侧30,31为2个以太网口。
V1、V2、V3及VN是电压测量输入端子,用于电压直连或经电压互感器接入。
S1、S2、S3和S4为4对数字输入端子,当输入电压为30VAC/60VDC(最大值)时,状态为闭合,当输入电压为0/4VDC时,状态为断开。
RS-485接口为22,23,24,25,功能依次为RS-485正、RS-485负、屏蔽端子、公共端子。
D1和D2为两路数字量输出,每对端子的容量为最大值30VAC/60VDC。
仪表最下侧有8个接线端子I1+、I1-、I2+、I2-、I3+、I3 -、I4+、I4 -是电流测量输入端子,用户可根据现场的配电系统及电流互感器接线。
以上就是PM5560的尺寸和接线的介绍。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: