{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
Video:PM5560 作为以太网关接入modbus从设备通讯的配置
问题描述:
PM5560 作为以太网关接入modbus从设备通讯的配置

所属产品线:
PM5000

解决方法:

本视频将介绍PM5560作为以太网关接入modbus从站设备。

通过前面板第四个按钮导航至维护 > 设置,提示需要输入密码,默认密码为0000,按确认进入设置菜单,选择通讯 >串行,模式选择编辑为网关,其他无需设置。返回通讯界面,设置Enet,依次设置:IP方法为已存储、IP地址、子网、网关,其它保持默认 设置。

将modbus从站设备PM3255 RS485口连接至PM5560 RS485口(注意RS485 A/B需对应),用网线连接PM5560仪表至电脑。打开modscan测试软件,选择'连接设置'下的'连接'选项,选择Remote modbusTCP Server,输入PM5560仪表IP地址,设置端口为502,回到软件的主界面。

查看从站设备PM3255仪表的Modbus寄存器地址表,CT变比一次额定值寄存器地址2030,二次额定值寄存器地址2031,数据类型为无符整型,返回软件主界面。

设置寄存器起始地址为2030,字长度为2,仪表通讯地址为2(此地址为modbus从设备PM3255仪表通讯地址),功能码为03,点击连接,仪表通讯报文收发正常,说明已成功建立通讯连接。查看数据,选择正确的数据类型,此时读取到CT一次侧和二次侧数值,对比从设备PM3255仪表实际设置CT变比,查看读取参数是否正确。

以上就是PM5560仪表作为以太网关接入modbus从设备通讯介绍。






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: