{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

搜索常见问题解答

Video:PM5560 Modbus网口通讯的配置

问题描述:
PM5560 Modbus网口通讯的配置

所属产品线:
PM5000

解决方法:

本视频将介绍PM5560 Modbus网口通讯。

通过前面板第四个按钮导航至维护 > 设置 ,提示需要输入密码,默认密码为0000,按确认进入设置菜单,选择通讯 > Enet,

IP方法有四种模式,依次有:已存储:使用 IP 地址设置寄存器中已编程设定的静态值;默认:使用 85.16 作为 IP 地址的前两个值,然后将 MAC 地址的后两个十六进制值转换为十进制,并使用该值作为 IP 地址的后两个值;DHCP:动态主机配置协议; BOOTP:引导协议。

IP方法选择已存储,依次设置,

IP 地址:您的设备的互联网协议地址;

子网:您的网络的以太网 IP 子网地址( 子网掩码);

网关:您的网络的以太网 IP 网关地址;

其他保持默认设置。

用网线连接仪表与电脑,并设置电脑IP,将IPv4设置成与仪表同网段不同IP。打开modscan测试软件,选择'连接设置'下的'连接'选项,选择Remote modbusTCP Server,设置仪表IP地址,设置端口为502,回到软件的主界面。

查看PM5560仪表的Modbus寄存器地址表,CT变比一次额定值寄存器地址2030,二次额定值寄存器地址2031,数据类型为有符整型,返回软件主界面。

设置寄存器起始地址为2030,字长度为2,仪表通讯地址为255(TCP协议仪表ID默认为255且不能修改),功能码为03,点击连接,仪表通讯报文收发正常,说明已成功建立通讯连接。查看数据,选择正确的数据类型,此时读取到对应CT一次侧和二次侧数值,对比仪表实际设定CT变比,查看读取参数是否正确。

以上就是PM5560仪表网口通讯的介绍。






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: