undefined undefined
{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
Video:PM5560 Modbus串口通讯的配置
问题描述:
PM5560 Modbus串口通讯的配置

所属产品线:
PM5000

解决方法:

本视频将介绍PM5560 Modbus 串口通讯。

通过前面板第四个按钮,导航至维护 > 设置 ,仪表提示需要输入密码,默认密码为0000,按确认进入设置菜单,选择通讯 >串行,进入编辑,依次设置:

模式:从设备;

通讯协议:Modbus;

地址:1(最大247);

波特率:19200;

奇偶校验:偶校验。

将仪表背部RS-485端子通过RS-485转USB接口线接到电脑的USB口,打开modscan测试工具,选择'连接'菜单,选择连接端口COM3口(此com口为电脑识别串口测试工具COM口),选择与仪表匹配的波特率、校验位、奇偶性和停止位,点击'协议选项'选择'传输模式'为RTU,回到软件的主界面。

查看PM5560仪表的Modbus寄存器地址点表,CT变比一次额定值寄存器地址2030,二次额定值寄存器地址2031,数据类型为有符整型,返回软件主界面。

设置寄存器起始地址为2030,字长度为2,仪表通讯地址为1,功能码为03,点击连接,仪表通讯报文收发正常,说明已成功建立通讯连接。查看数据,选择正确的数据类型,此时读取到对应CT一次侧和二次侧数值,对比仪表实际设定CT变比,查看读取参数是否正确。

以上就是PM5560仪表串口通讯的介绍。






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: