搜索常见问题解答
Video:PM3255仪表的接线
问题描述:
PM3255仪表的接线所属产品线:
PM3200解决方法:
本视频将介绍PM3255仪表的接线。
该仪表为导轨安装,接线端子均位于仪表正面。
打开仪表下端盖板,L1、L2为仪表工作电源接线端子,电压范围交流100-480V、直流100-300V。L1 和 L2 是无极性的,如果使用带中性线的交流电源,将中性线连至仪表的 L2 端子。
V1,V2,V3及Vn是电压测量输入端子,用于电压直连或经电压互感器接入。
I1(S1,S2)、I2(S1,S2)、I3(S1,S2)为电流测量输入端子,分别对应A、B、C三相电流,需经过电流互感器接入。
打开仪表上端盖板,C/-、DI1和DI2为两对信号输入端子,其中C/-为信号负级输入公共点。每对输入最大承受电流为4mA,当输入电压为DC 11-40 V时状态为闭合,当输入电压小于DC 5 V时状态为断开。
C、DO1和DO2为两对固态继电器输出端子,其中C为公共端,每对输出承受电压范围为DC5-40V、最大承受电流为50mA。
通讯端子从左往右依次为0V、屏蔽端子、D0/-、D1/+,功能分别为信号公共端、屏蔽端子、RS485负、RS485正。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: