搜索常见问题解答
Video:DM2365N的尺寸和接线
问题描述:
DM2365N的尺寸和接线所属产品线:
DM2000解决方法:
本视频将介绍DM2365N仪表的(外型)尺寸和接线。
仪表的正面外边框的尺寸为72×72mm,盘面安装的开孔尺寸为68×68mm,通过两侧卡夹固定。
端子L/+和 N/-为仪表的工作电源端子,电压范围AC:80-270V, DC:80-270V,L/+和 N/- 是无极性的。RO1、RO2和ROC为2对继电器输出端子,ROC为公共点。DI1、DI2和DIC为2对数字量输入端子,仪表内部已内置电源,此处可直接接无源干接点,DIC为公共点。RS+、RS-为RS485通讯接口的+和-。V1、V2、V3及VN是电压测量输入端子,用于电压直连或经电压互感器接入。右侧的I11、I12、I21、I22、I31、I32,它们是电流测量输入端子。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: