搜索常见问题解答
Video:塑壳断路器实物如何辨别型号
问题描述:
塑壳断路器实物如何辨别型号所属产品线:
塑壳断路器; Compact NSX解决方法:
本视频以NSX为例,介绍塑壳断路器实物如何辨别型号。
型号的组成:型号,壳架电流,分断能力,脱扣单元,额定电流,极数,安装方式,附件。
标签齐全时:
- 查看断路器右侧白色标签,找到订货号C10F3TM100,通过样本或官网查询得到具体型号为NSX100F TM100D 3P,表示型号为NSX,壳架电流100A,分断能力F,脱扣单元为TMD,额定电流100A,极数3P,安装方式缺省,默认为固定式。
- 也可以用微信扫描白色标签上的二维码(注意不是防伪查询的二维码),扫描结果页面:参考号就是订货号,描述里是具体型号。
- 附件的判断:选配的电气附件安装在断路器内部,确保安全后,打开前面盖,可以看到触点或线圈,每个附件安装位置上也有代号标签。
对于新一代NSX,可以通过面盖上的透明视窗直接查看附件。
机械附件一般拼装在断路器外部,如旋转手柄,端子护套,插入式底座,相间隔板等。
右侧标签缺失时:
- 断路器正面的二维码扫描后也可得到与侧面二维码同样的信息。
- 壳架电流及分断能力从正面标签上可以查到,为NSX100F,当正面标签无法查看时,例如配了延伸手柄或电操,此时从上端一次接线端子BC相 之间的数字和字母,可确认壳架等级为100F。
- 脱扣单元及额定电流在面盖下方查看,TM100D表示热磁脱扣100A。额定电流还可以从拨动手柄下方椭圆标签上得出,70/100表示额定电流Ir可调,范围是70A至100A ,也可以从面盖下方Ir旋钮上得出,额定电流的可调范围是70A至100A。注意:Ir的值只能在额定电流基础上,按零点几至1的倍数范围调节,因此最大电流就是断路器的额定电流。
- 断路器极数从一次接线端子数量判断。4P断路器在正面也有明显的N极标志。
- 安装方式看断路器背部。没有底座为固定式;如有底座为插入式;有底座且两侧带滑轨的为抽出式。
上述方法适用于常规配置的塑壳断路器型号确认。如有特殊配置,必须根据订单核实。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: